请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMR50410 我在 UVLO 的原型电路中使用 LMR50410。
EN 引脚通过高欧姆电阻器分频器(2.21MOhm + 200kOhm)馈电,以提供数据表中的精密 UVLO。
UVLO 工作正常,当 EN 引脚低于下降阈值时,输出电压降至0V,当上升阈值通过时,输出电压回到3.3V。
问题是 VEN < VEN 下降阈值的静态电流大约为80uA,这基本上是数据表指定的工作静态电流。
数据表显示 V(EN)= 0V 的静态电流:典型3uA,最大10uA,当我将 V(EN)接地时,测量7uA。
这是应该是什么样子,还是我错过了什么? 我的印象是,UVLO (VEN )< V(阈值))将导致静态电流略低。
提前感谢!