This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:Risns 电阻器

Guru**** 2509275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073954/ucc256402-risns-resistor

部件号:UCC256402

您好,

1.如何计算 Risns 的额定功率?  Webench 功率设计师根据输入参数显示0W。  

2.工作台功率设计师原理图在附件中被破坏了一段时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿里,

    感谢您与我们联系。

    如果无法访问工作台,您可以使用设计计算器(www.ti.com/.../sluc675)。

    对于 Risns,您可以使用0.1W 0603印迹。

    有关额定功率的计算,请参阅 数据表的“iSNS pin differention”部分(第58页)。

    此处的 OCP3值为0.43V,这是输入电流的平均值(在上开关打开时测量)。

    此处,假设 超过负载的130%,VISNS 平均值为0.331V。

    因此,最坏情况下的额定功率为0.3312/132 =83mW。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔