This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:PMBus 地址电阻器精度

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073960/ucd90124a-pmbus-address-resistor-accuracy

部件号:UCD90124A

大家好,团队

我的客户希望了解他们是否可以使用5%的电阻器来选择 PMBus 地址。 我在数据表的表9中看到,我们建议为他们需要的地址提供31.6万个地址,但他们可以使用30万或33万个电阻器吗?

此致,Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们要求1%的精度电阻器和数据表中的推荐值,以确保对正确的地址进行解码。  

    此致

    宜和