This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:GPCCHEM 周期-使用细胞生成器限制或最终产品配置文件

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073917/bq40z50-r2-gpcchem-cycle---use-cell-maker-limits-or-end-product-profile

部件号:BQ40Z50-R2
“线程:GPCCHEM”中讨论的其它部件

您好,

我们的一位客户希望为电池 LG Chem INR 18650 M29找到最佳化学 ID。
该电池的充电电压为4.2V。 但是,我们的客户将在最终应用中使用充电电压仅为4.1V 的电池。 GPCCHEM 评估应使用哪种电压?

同样,电流,锥形电流,放电曲线(恒定功率与恒定电流)和切断电压应使用什么配置? 单元格数据表中给出的数据或为其应用计划的值?

谢谢,致以诚挚的问候,
菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phil,

    始终使用单元格数据表值进行匹配。 实际使用量通常不在细胞制造商指定的最大限值范围内,而是整个范围的子集。