This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:使用 Lm5164芯片在12v 直流输出中产生波纹

Guru**** 2770045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073430/lm5164-q1-ripple-in-12v-dc-output-using-lm5164-chip

部件号:LM5164-Q1

您好,

请参阅下面的示意图,该示意图与其中给出的组件一起使用。

请参阅无负载和10mA 负载时的波形,两者相同。

M 无法理解出现这种情况的原因。

谢谢  

罗希特

谢谢

罗希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您看到的是此设备的正常轻载模式。

    在极轻的负载下,转换器会降低切换频率以提高效率。

    请不要采取数据表第22页上的典型切换行为。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了  

    我是否应该永久地对芯片施加0.5A 负载?  

    因此,这种切换将会消失。

    罗希特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当您施加更大的负载时,切换频率将恢复正常。

    但是,轻负载切换是设备的正常功能,不会造成任何伤害。

    只有输出波纹大于全负荷模式下的波纹。

    谢谢