This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个参考设计,用于4S1P 燃油表和电池平衡电路,我可以为其获取零件。

Guru**** 2017950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z80, BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073488/need-a-reference-design-for-4s1p-fuel-gauge-and-cell-balancing-circuit-that-i-can-get-parts-for

线程中讨论的其他部件:BQ20Z70BQ20Z90BQ20Z70EVM-001BQ40Z50BQ40Z80BQ34Z100-G1

我正在尝试寻找一种4芯锂电池(18650,26650,21700) 4S1P 包装的参考设计。

我找到了 slua404" bq20z70和 bq20z90应用手册",该手册详细介绍了用于评估的 BQ20Z70EVM。 并且有一个参考电路,其中带有 bq20Z90DBT 和 BQ29330DBT。

我查找了引用的 BQ20Z70EVM-001,它已过时。 我寻找了 BQ20Z90DBT,穆萨说52周的交货时间,没有存货。 我找了 BQ29330DBT 并找到了库存。

TI 网站上的部件搜索非常令人沮丧,因为我无法搜索支持4S1P 的芯片(或者我不知道如何搜索它)。

我正在设计一个需要经常充电的电池组,但我们可以限制充电/放电在80%到25%之间,以实现最大循环。  

我想知道我应该使用什么样的燃油表和电池平衡芯片组合。 这是一个数量较低的问题,因此价格不是问题。 可用性是一个问题。 我必须能够获得这些信息。

建议使用哪些部件? 我从零开始,所以我愿意接受任何能奏效的东西。 和一个参考设计让我开始工作。  

谢谢,
基普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kip,

    我不推荐使用 BQ20zxx 系列进行新设计,这些设计大多用于旧项目的传统支持。

    您可以在此处使用搜索: https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html

    选择测量仪的细胞计数和任何其他规格。 最重要的结果是最新的版本,应首先考虑。

    对于4s 仪表,BQ40Z50是最值得推荐的,BQ40Z50具有细胞平衡和 CHG/DSG FET,可提供额外保护。

    BQ40Z80支持多达6S,并且具有许多与 BQ40Z50相同的功能。

    如果您只需要仪表,或者无法访问单元格选项卡,则 BQ34Z100-G1可以用作堆栈仪表的顶部,但它不提供任何保护或单元格平衡。

    您可以在 以下网站找到 BQ40Z50的 EVM 设计文件:https://www.ti.com/tool/TIDA-00883

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道如何自行查找该搜索链接,但感谢该链接。

    结果有4种选择,只有一种有库存。 BQ40Z50就是这样。

    这为我节省了很多时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索结果显示有存货,但当我去看的时候,没有样品可用,Digikey 和 Mouser 也没有。

    如何制作原型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kip,

    我们不直接处理论坛上的零件库存,而是主要用于技术问题。

    Digikey 和 Mouser 将是开始寻找的最佳场所,您也可以使用 EVM 开始测试,如果有可用的 EVM,则可以更快地开始原型设计。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信息的要点是找到一些我现在可以构建的原型。 搜索结果说有存货,所以我认为我很好。 但当我看的时候,TI 没有存货,TI 没有样品,Mouser 没有存货,Digikey 也没有存货。

    现在,我只需要4个原型。 我希望这将解决芯片短缺问题,假设它还会持续6个月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kip,

    您需要联系经销商或您分配的 FAE,他们可以将您与 TI 的适当联系人联系,以提供样品。

    正如我所提到的,我们不直接处理论坛上的供应,论坛的目的是技术问题。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒