This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:是否可以从不符合802.3af/at 标准的无源 POE 启动 TPS2378?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073878/tps2378-can-i-power-up-tps2378-from-a-passive-poe-which-is-not-802-3af-at-compliant

部件号:TPS2378

我正在设计一台由 POE 供电的交换机。 如果客户连接了不符合802.3af/at PSE 标准的无源 POE 馈电器,TPS2378是否会通电? 如果没有,如果 TI 有任何其他设备可以通过标准兼容的 POE PSE 以及被动 式 POE 馈电器工作,这将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我对无源 PoE 馈电器的理解始终是输出功率而不进行协商。 如果输入电源接通,我们的设备将正常工作。 例如,我们使用直流电源将电源注入以太网电缆。 因此它应该起作用。  

    唯一需要注意的是功率斜率可以非常快,因此确保正确的过滤器盖和过电压保护装置到位非常重要。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)