This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-0:UCC2813DTR 输出过压保护

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, TL431, UCC2813-0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073601/ucc2813-0-ucc2813dtr-output-overvoltage-protection

部件号:UCC2813-0
线程中讨论的其他部件:UCC28911TL431

大家好,  

我们正在使用 UCC2813DTR 设计反向覆盖物; 该客户要求输出过电压保护。  

你能建议一种方式或技巧  来做吗?  

谢谢你,我很先进  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector,

    您的问题很模糊,需要更加明确地确定最佳解决方案。 以下是您可能需要考虑的一些事项:

    1. 主侧还是辅助侧控制?
    2. 如果这是脱机,您是否可以考虑使用 PSR 回扫控制器,如 UCC18910,UCC28911? 这是一个主侧脱机控制器示例,它不使用光电/TL431反馈。
    3. OVP 应夹紧至一定的最大电压,并继续操作或采取其他保护措施,如撬棍,停机,闩锁,非闩锁,自动恢复, 等等

    在任何情况下,基本的8针通用 PWM 控制器都没有集成此功能,因此这需要一个外部电路,在 OVP 期间夹住或撬起输出,或监控 OVP,然后在响应中将 COMP 拉低或 CS 高(如果非闭锁), 需要自动重新启动。 Web 上提供了许多不同类型的 OVP 电路,许多电路可以应用于通用 PWM (如 UCC2813-0)。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致,

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复;  

    很抱歉缺少信息,感谢您的解释  

    我们希望检测输出上的任何 hig hvoltage (hig hvoltage),例如40V 或以上;此电压可能是由于外部 设备故障或转换器自身故障所致;因此我们需要关闭 PWM 控制器; 我没有找到 TI 的任何电路,您可以提出一个请求吗?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector,

    我对您的系统要求不是很了解,因此无法准确地建议采用能实现 OVP 的外部电路,但简单的撬棍电路应该能满足您所描述的内容。 以下是 有关 E2E 的查询示例。 乌鸦 OVP 电路有许多变化,您可以在 Web 上搜索它们。 E2E 上发布了许多有关此主题的客户咨询和回复。 在 E2E 主页上,转到搜索并输入“撬棍”,“OVP”或“过压保护”。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致,

    史蒂夫