This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:LM5032中的占空比是否可能大于80%?

Guru**** 2535300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5032, UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073832/lm5032-is-it-possible-to-get-duty-cycle-greater-than-80-in-lm5032

部件号:LM5032
“线程”中讨论的其它部件: UCC28220

您好,

 在数据表中,最大占空比限制为80%的每一项。 根据方程式(2 ),如果 Rdcl/Rt 的比率大于1,则可以实现大于80%的占空比。  

 LM5032 PWM 控制器 IC 中的占空比是否可能大于80%?

谢谢  

此致,

桑卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨纳卡尔

    我认为 Dmax 限值为80%,根据 UVLO 设置,在高输入电压下可能会更低。 LM5032和 UCC28220 (建议在单独的线程中使用)都是传统的 PWM 控制器。 这些控制器的工作周期主题已在 E2E 表格中发布。 单击“E2E 设计支持”选项卡,在论坛上搜索“LM5032占空比”,“UCC28220占空比”等术语

    此致,

    史蒂夫·M