This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:建议具有最大占空比大于87%的类似控制器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032, UCC28220, UCC28221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073828/lm5032-suggest-similar-controller-with-maxium-duty-cycle-greater-than-87

部件号:LM5032
“线程”中讨论的其它部件: UCC28220UCC28221

您好,

 请建议使用一个类似 LM5032的交错 PWM 控制器,其占空比大于或大于87%。

此致,

桑卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑加尔

    由于所需的死时间和通道不匹配,您会发现此类控制器的最大占空比限制为~90%。 另一个交叉存取控制器是 UCC28220,UCC28221。 感谢您通过 E2E 联系我们。

    此致,

    史蒂夫·M