This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30604:是否可以通过一个 FET 使用 LMZ30604的多 INH

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A, TPSM82864A, LMZ30604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073118/lmz30604-is-it-possible-to-use-multi-inh-of-lmz30604-by-one-fet

部件号:LMZ30604
线程中讨论的其他部件:TPSM82866ATPSM82864A

各位专家:

我的客户正在考虑 LMZM30604,并有疑问。

如果您能提供建议,我将不胜感激。

--

我想使用多个 LMZ30604s。

根据数据表 P.18图22,FET 对 INH 控制进行了描述。

还描述 了如何不要将外部上拉电阻器放在该引脚上。

是否可以使用一个 FET 控制 LMZM30604的多个 InH。

是否有任何问题。

--

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    您是否了解过更新,更小和更高效的 TPSM82864A/TPSM82866A 电源模块?

    此零件的启用/禁用方案更简单,可以同时控制多个。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    感谢你的回复。

    我检查了 TPSM82864A 的数据表。 由于它的性能与 LMZ30604相同,我们将向客户介绍它。

    你能回答原来的问题吗?

    是否可以使用一个 FET 控制多个 LMZ30604的 INH?

    我期待着等待您的建议。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    如数据表的图31所示, LMZ30604支持这种配置,是的。

    如果您有任何其他问题或意见,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    感谢你的回复。

    我检查了数据表的图31,并确认它可以并行使用。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    非常感谢您让我知道。

    此致,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    我还有一个问题,请您提出建议。

    客户正在考虑同时使用七个 InH。

    有问题吗?

    最多可以并行制造多少个 INH 引脚?

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    n´t 客户遵循图22-典型抑制控制,我不明白为什么客户应该有特别的顾虑,同时放置七个 InH。

    请告诉我。

    谢谢,

    多里安   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    感谢你的回复。

    我知道用一个 FET 并行使用七个内环并不成问题。  

    我将与客户分享这些信息。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知