This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:TPS7A85模具上有8300

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073698/tps7a85-tps7a85-die-has-8300-on-it

部件号:TPS7A85
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在研究一款 TPS7A85,它应该能够提供高达4A 的输出。 我看到一个标有8300的芯片,根据我的理解,它只能提供2A 的输出。

这是正常的吗? 我被告知 TI 使用相同的模芯和整套封装来获得8500的更多电流。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,乔,  

    您能在看到此信息的地方拍摄刀版编号和包装的图片吗? 如果您订购了 TPS7A85,我们可以确认这是真实的 TI 部件,则它将能够满足数据表中给出的规格要求。  

    谢谢,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是器件,封装标记表示它是8500,芯片表示8300

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,乔,  

    是的,这些都是相同的模板,但使用不同的测试程序对软件包进行不同的编程。  此外,这些产品看起来像是德州仪器(TI) TPS7A85的原装部件。 如果您还有其他问题,请告诉我。  

    谢谢,  

    麦克基拉