This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M-Q1:低温运行条件问题

Guru**** 2507755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073686/ua78m-q1-problem-with-low-temperature-operating-condition

部件号:UA78M-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我使用 的是 UA78M33QDCYRG4Q1,数据表中关于建议的工作温度的信息不多,但我发现的是-40至125° C

在我的申请中,我发现监管机构在大约-25摄氏度 的温度下工作不正常

我在10个以上的设备上遇到了这个问题。

我为电脑控制器提供了正确的5V 电源,我的应用从3.3V 电脑控制器中获得的电流不超过100mA。  

我很确定我的问题来自电脑控制器,因为当我的 PCBA 温度在-25摄氏度左右时 ,除了电脑控制器的3.3V 电源外,我的所有电源线路都工作正常。

当我开始加热调节器时,当温度达到-5至0摄氏度左右时,调节器将开始工作  

TI 是否有关于 此产品温度特性的更多信息?

给你加油

埃利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,埃利奥,

    我们没有更多的特性信息可用于共享此产品。

    您能否更详细地解释 LDO 和 LDO 电源线无法正常工作的含义?  

    您能否在25C,0C 和-25C 下分享 Vin,Vout 和 Iout 的范围镜头? 我认为设备可能会发生压降,因此,如果可能,请尝试使用更大的电源电压进行测试。  

    谢谢,

    吉米