This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:LLC 的输出电压设置

Guru**** 2811535 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073367/ucc29950-output-voltage-setting-for-the-llc

部件号:UCC29950
“线程: TL431”中讨论的其它部件

大家好,  

我已经了解了 UCC29950 SLUP263的数据表(已建议),尽管我已经遵循了设计过程,但我找不到任何关于如何设置 LLC FB 路径的章节。 尽管它指出了 FB 引脚电压范围和极端情况下的行为, 200mV =最小频率和3v 对于 FA_max,3.75V 对于过电压关闭,它不会说明 FB 引脚的额定电压。 如何在不知道参考电压的情况下为光子选择电阻隔板?  

请提前感谢

克莱人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clive:

    感谢您与我们联系。 电阻值的设置方式必须使 FB 引脚处的电压能够从 VFbmin 到 VFB 最大值不等

    有关更多详细信息,请参阅以下 e2e 帖子。

    (+)关于与电流相关的 UCC29950的帮助-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    (+)使用 TL431的 UCC29950环路反馈。 -电源管理论坛-电源管理-TI E2E 支持论坛

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 感谢您的回复。

    我很难按照您的建议了解如何操作。  当0.2V 至3.5V,即70-350kHz ,共振频率设置为130khz 时,如何设置 FB 引脚以使反馈额定值设置为正确的电压?  

    我检查了所附的链接,它们似乎没有帮助解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clive:

    在这里,您不应直接使用共振频率设置 VFB 引脚电压。  

    控制器需要(电阻值需要在集电极侧和发射极侧的两侧正确选择)设计的方式应使 VFB 引脚电压在0至3.7V 之间变化。 根据输出电压和参考电压,类型2或类型3控制器会自动调整 VFB 引脚电压,前提是您设计了正确的功率级。

    例如,

    在 LLC 中,对于给定的输入电压,输出电压和给定负载,频率是固定的,以实现调节 (来自 LLC 增益图解曲线)。

    现在,如果输入电压为额定电压,并且对于额定输出电压,频率需要为共振频率。 如果不是,输出将不受管制。 因此,光耦合器收集器电流会发生变化,使得 FB 引脚电压与共振频率相对应。  

    有关电阻器计算,请参阅 我们的 e2e 帖子,其中 一名工程师将通过 UCC29950 EVM 计算。

    (+)关于与电流相关的 UCC29950的帮助-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    “3.32 (FB 引脚)的压降=2.6mA*3.32K=8.7V -这是带有这些电阻值的 FB 引脚的最大电压,并假设光电晶体管饱和。 如您所知,FB 引脚控制范围是 VFB (最小)(170mV)至 VFB (最大)(3.88V),因此我们可以使用这些电阻器舒适地超过 VFB (最大)。 FB 引脚处于 VFB (最小)位置时,光电晶体管中的电流为51uA (3.32k 电阻器中为170mV)。 这是合理的-但当 LED 电流为零时,您应该在高温下仔细检查光电晶体管泄漏电流,如有必要,可以减小3.32k 值。 这里最重要的是光电晶体管的发射器有足够的工作范围,可以将 FB 引脚设置为 VFB (最小)和 VFB (最大)之间的任何电压。 因此光电晶体管电流必须覆盖2.6mA 到50uA 的范围。 光电晶体管电流只是 LED 电流乘以 CTR,然后很容易计算提供光电晶体管电流所需的 LED 电流。 有一点复杂的是,CTR 是 LED 正向电流和温度的函数,因此,您需要在计算所需的 LED 电流时考虑到这一点,同时还要考虑到您将获得的零件到零件 CTR 的变化。 当然,所有光耦合器的 CTR 都会随着时间的推移而降解——我从未能获得有关这种降解的定量描述,但经验法则是假设它可以在产品使用寿命内减半。 您还需要使用中的系数进行计算。

    因此,您应该能够计算 LED 电流的最小值和最大值。 这允许您为 TL431选择工作电流。 请注意,通常包括一个与 LED 平行的电阻器。 这为 TL431的最小 Ik 提供了一个路径。 电阻器应通过最小 Ik,电压降应小于 LED 的 VF -例如,我们使用了10k 电阻器以1V 通过100uA。 您可能需要使用一个较低值电阻器-它取决于您使用的 TL431的最小 Ik。”

    如果您仍有任何疑问,请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔