This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B28:最小电感器尺寸

Guru**** 2513755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073393/tps548b28-minimum-inductor-size

部件号:TPS548B28

您好 E2E,

我的客户正在寻求帮助,以选择 TPS548B28可能的最小电感尺寸。  您是否有针对以下使用案例的感应器建议?

最大输入电压12.6V

最小输入电压8V

最大电流12A

FSW = 1MHz

1号导轨的输出电压=0.75V  -->   波纹需要小1%,我们可以根据最小电感器尺寸容纳 Cout。

1号导轨的输出电压=2.5V   ---     波纹需要小1%,我们可以根据最小电感器尺寸容纳 Cout。

 

我们无法找到最小10A 且小于1.7mm 的表面安装电感器,因此需要最小可支持电感。

关于电感器选择的任何建议?

谢谢!

罗素