This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:PSpice 模型问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073536/lmz14203h-problems-with-pspice-model

部件号:LMZ14203H

您好,

我们正在使用 LMZ14203H 调查 ANSYS 中的输入滤波器设计项目。

我正在使用 LMZ14203H 的 PSpice 模型,并尝试在 ANSYS 电路模拟器中模拟该模型。 但我在 PSpice 模型中发现了一些错误(请参阅下面的屏幕截图):

您是否也发现类似问题? 您是否有 LMZ14203H 的更新 PSpice 模型?

非常感谢

KR

文森佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森佐您好,

    我怀疑您 所使用的 ANSYS 软件的编译器有问题,这就是您 遇到错误的原因。 例如,在第一个错误中,支架关闭,但在第79行关闭,而不是在第75行关闭。

    这来自在 Visual Studio 代码编辑器中打开的 LMZ14203H_TRANS.lib。

    您可能需要手动打开文件并将75-79行缩短为一行,然后自己关闭所有括号,以便使用该软件。 请告诉我这是否有效。

    谢谢,

    安德鲁