This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3495:外部频率同步

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073439/lm3495-external-frequency-synchronization

部件号:LM3495

我正在尝试了解适用于 LM3495的正确频率同步波形。 数据表对我来说不明确:

  1. 在第3页上,FREQ 引脚的绝对最大额定值为-0.3V 至6V。
  2. 在第4页上,Vsync Hi-Lo 阈值分别为1.2V/0.3V。
  3. 在第15/16页上,外部时钟将通过耦合电容器 Csync (100pF)应用,外部时钟上升到1.2V 以上,下降到0.3V 以下。

以下是我的具体问题:

  1. 第4页上所述的 Vsync Hi-Lo 阈值是否为耦合电容器 Csync 之前或之后的阈值?
  2. 第3页上的 FREQ 引脚的绝对最大额定值是否为耦合电容器同步之前或之后的额定值?
  3. FREQ 引脚的直流偏压是多少?
  4. LM3495关闭或禁用时,通过 Csync 应用同步信号是否有任何限制?
  5. 我有一个500kHz 的方波从0V 切换至5V。 通过 Csync 应用这种方法是否安全? 图33所示,到地面的电阻为56kOhm。

感谢您的指导,

Alex Osborne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Alex!

    我们的团队将在周末后尽快回复您。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    要回答您的问题:

    1. 第4页上所述的 Vsync Hi-Lo 阈值是否为耦合电容器 Csync 之前或之后的阈值?
      1. 分别为1.2V 和0.3V 的 Vsyncy Hi-Lo 阈值是耦合电容器后的逻辑阈值(在设备的引脚上)。
    2. 第3页上的 FREQ 引脚的绝对最大额定值是否为耦合电容器同步之前或之后的额定值?
      1. FREQ 引脚上的最大绝对额定电压为6V,是耦合电容器(在设备引脚处)后的额定电压。
    3. FREQ 引脚的直流偏压是多少?
      1. FREQ 引脚电压的直流偏压因函数需求而异。 如果没有外部时钟,此值将低于0.3V 阈值。 通过 Csync 100pF 电容器耦合的外部时钟可以直接驱动此引脚并覆盖直流偏置,否则,这些偏置会使用外部电阻器设置切换频率。  
    4. LM3495关闭或禁用时,通过 Csync 应用同步信号是否有任何限制?
      1. 在这方面没有任何限制。 只要外部时钟的电压不超过任何针脚额定值,这是安全的。 在应用外部时钟的情况下禁用/关闭设备时,设备根本不会切换或调节。
    5. 我有一个500kHz 的方波从0V 切换至5V。 通过 Csync 应用这种方法是否安全? 图33所示,到地面的电阻为56kOhm。
      1. 是的,这是安全的,电容器将方波外部时钟与频率引脚耦合,振幅在设备的额定值/逻辑阈值内。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,阿雷奇。

    我想我的困惑点是 FREQ 引脚绝对最大(最小)额定值为-0.3V。

    如果我通过 Csync 应用5V 方波交流电,则 FREQ 引脚上的电压将与其直流偏置电压(每个响应小于0.3V)和+/-2.5V 方波相加。 这表明 FREQ 针脚处的电压将超过其最小额定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    这是+/- 2.5V pk-pk 的交流耦合的一个好问题。 电压技术指标-0.3V 通常用于确保引脚上的 ESD 二极管在没有任何串联电阻的情况下不存在正向偏压(就像在 Freq 引脚和接地之间应用-0.3V 电位而不存在任何电流限制)。 作为参考,ESD 二极管是一种二极管,其阳极与地相连,阴极与部件内部的 Freq 相连 ,设计用于保护设备免受 ESD (静电释放)事件的影响。 如果针脚电压低于-0.3V 且电流流经二极管(结果是 Freq 引脚处的电压夹紧至 ESD 二极管的-1*正向电压),我认为此应用应该正常,电阻为54.9kohm R_FRQ。 这将确保引脚看到其逻辑 LO 阈值,并且假设正向电压约为0.3V,通过二极管的电流将达到5.5uA 的顺序,我预计这不会是问题。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德