This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:LMR14050 UVLO 电阻器计算验证

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073582/lmr14050-lmr14050-uvlo-resistors-calculation-verification

部件号:LMR14050

你(们)好
有人能帮我确定我已经为 LMR14050 UVLO 的电阻器进行了正确的计算吗? 它位于数据表的第10和11页。

Vstop = 8V
Vstart = 9.4伏

Ihys = 3.6 uA
IEN = 1uA
VEN = 1.2V

租金=(Vstart-Vstop)/爱斯
租金=(9.4-8)/(3.6*10^-6)
租金= 388.8K 欧姆= 390K 欧姆1%

伦比=(文/((文德-文)/租金)+年)
RenB =(1.2 /(((9.4-1.2)/(390*10^3)+(1*10^-6)))
RenB = 54.48K 欧姆= 56K 欧姆1%

390k 和56K 有意义吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰斐逊,您好!

    是的,这些启用电阻器的计算和值是有意义的。

    ——奥兰多