This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:PWM 干扰

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073336/ucc20520-pwm-disturbance

部件号:UCC20520
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用 SiC 电源模块处理单相逆变器,我正在使用 UCC20520作为驱动器。 在执行双脉冲测试时,我发现 PWM 信号 非常受干扰,如下图所示,

我使用差分道具来测量 PWM 原因我认为它可能是一个公共模式电流,通过示波器流向 PWM 信号,但没有结果。  我在 PWM 输入中输入了 CEM 筛选器,但这也没有改变任何东西。

我开始想,也许我没有很好地使用驱动程序,下面是示意图,你怎么看?

用于栅极的 GX 和用于电源模块开氏源的 COMx。

感谢你的帮助,

哈姆扎,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈姆扎,您好!

    感谢您联系 E2E。 让我们的设备专家查看信息/示意图并通过更新返回给您。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈姆扎,您好!

    你能告诉我 U5和 U7的部件是什么?  

    在 U5和 U7之前,我能看到驱动器输出的一些波形吗?

    我还能看到 G1和 G2的波形吗?

    您的布局是什么?

    此致,  

    克里斯蒂安