This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:使用 TPS548D22替换 TPS548B22时,开关和输入电压引脚

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073652/tps548b22-sw-and-vin-pins-when-replacing-tps548b22-with-tps548d22

部件号:TPS548B22
“线程”中讨论的其它部件:TPS548D22

大家好,团队  

在使用 TPS548D22替换现有设计上的 TPS548B22RVF 时,40安培器件,2个 SW 引脚和2个 VIN 引脚未连接。

这是否是仅在现有 B22设计中使用它时出现的问题?

 

问题就在另一个方面。

在548D22设计中,额外的 SW 和 VIN 引脚连接到网络。

使用548B22设备时,这些针脚连接到网,但针脚在此设备上为 NC。

这是个问题吗?

谢谢,此致,  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Obinna,

    我通常建议 TPS548D22上的附加 SW 和 PVIN 引脚连接到各自的网,以降低噪声和串联电阻。 但是,只要现有布局上的 NC 针脚是浮动的,就可以使用 TPS548D22作为 TPS548B22的引入替换件。 必要的连接在设备内部进行,无需连接/路由 TPS548D22的附加引脚。  

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德