This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:查询 EEPROM 编程规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073540/tps65216-inquiry-for-eeprom-programming-specification

部件号:TPS65216
“线程”中讨论的其它部件: TPS65218D0

您好,

我们已被要求在 我们的编程工具上实施 TPS65216 EEPROM 编程。 我们需要一个描述 EEPROM 编程协议的规范。 请向我提供此类文档。

此致,

弗兰蒂塞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗兰蒂塞克,

    感谢您使用 E2E! TPS65216与 TPS65218D0引脚对引脚兼容,可遵循相同的程序对 EEPROM 进行编程。 下面我列出了一般编程步骤,如果您在编程过程中遇到任何问题 ,或者您对所提供的信息有任何疑问,请告诉我,我很乐意为您提供帮助。

    • 如果要修改的寄存器  受密码保护,您只需在寄存器映射中标识寄存器地址(数据表中的“5.5.3 TPS65216寄存器”一节),并 通过 I2C 更改特定的 EEPROM 位。 请注意,这只会更改易失性寄存器。 如果要将这些更改设置为新的加电默认值,则需要将以下序列写入 密码寄存器(地址0x10): 0x50,0x1A,0xCE  (必须连续写入,这三个字节之间没有其他 I2C 命令。

    • 如果要修改的寄存器 受密码保护,则必须按照数据表中“5.5.1密码保护”一节中的步骤操作。  例如,如果需要更改   SEQ7寄存器(地址0x26),则必须执行以下 I2C 命令:

    1. 将目标寄存器的地址(XORed 带有保护密码(0x7D))写入密码寄存器(0x10)。  这意味着将5B (0x26 XOR 7D)写入地址0x10。
    2. 将数据写入密码保护寄存器。  这意味着写入0x0F 以注册0x26。
    3. 通过将 I2C 命令连续写入密码寄存器,将新的寄存器设置保存到 EEPROM 中。  这将转换为写入0x50,0x1A,0xCE (按此顺序)以注册0x10。

    其他注意事项:

    • 并非所有 EEPROM 位都可以重新编程。 只有寄存器字段描述表中“类型”列下的“E2”位才能使用新的加电默认值重新编程。 只有“R/W”的 EEPROM 位可以在易失性寄存器中更改,但无法 在实际 EEPROM 存储器中重新编程加电默认值。
    • 有一些特定 寄存器需要一个附加步骤,这些步骤将在寄存器位描述表的顶部记录。 例如,要对寄存器 DCDC1 (地址0x16)进行更改, 寄存器0x1A 中的 GO 位(或 GODSL 位)必须设置为1b。 这可以在编写三个连续的 I2C 命令以将 新的寄存器设置保存到 EEPROM 之前完成。  
    •   有关如何对 TPS65216进行编程的信息已在以前的 E2E 帖子中提供,以下是指向其中一个帖子的链接,供您参考: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/960049/tps65216-porting-question-about-ti-tps65216

    谢谢,

    Brenda