This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:定制板:电池未充电

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073129/bq24179-custom-board-battery-not-charging

部件号:BQ24179
“线程: 测试ABS”中讨论的其它部件

您好,

我设计了一款采用 BQ24179的定制主板来 管理4S1P LiPO 电池。 几周前,我收到了我的五个样本板。 五个委员会中有四个按预期工作。 但其中一个电池不能为 电池充电。 由于所有的主板都采用相同的设计,我无法理解其中一个主板为什么不能按预期工作。 我已附上下面的充电器示意图。   

我可以与主板通信(在我的设计中,我使用电平转换器和 UART 到 I2C 桥接 IC 与充电器通信),下面列出了充电器状态和故障数据:

充电器状态0:0x2F (看起来不错-此处有问题)

充电器状态1:0x6A (第5-7位显示充电器正在快速充电(CC 模式),但未充电)

充电器状态2:0x01 (一切正常)

充电器状态3:0x00 (一切正常)

充电器状态4:0x00 (一切正常)

故障状态0:   0x03 (VAC1和 VAC2处于过压保护状态。 但这不应阻止它为电池充电。 我在其他主板上也遇到同样的错误。 另外:如何消除此错误?)

故障状态1:    0x00 (一切正常)

下面显示的是使用 RealTerm 串行终端捕获的相同数据(黄色)。

此外,V_TS 为2.91V。 如果您需要更多信息,请告诉我。

此致,

PB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PB,

    VACx 和/或 VBUS 上的输入过电压会关闭转换器,因此不会充电。  此设备上的默认 OVP 为7V。  您需要更改 REG0x10位5:4中的设置。

    此致,
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    我将 VACx OVP 更改为22,因为我的输入电压为12.25V。 VAC 过电压保护错误消失,但电池仍没有充电。 我尝试了不同的电池,只是为了确保它不是因为电池。 请查找所附充电器状态和故障数据。

    如果您需要查看其他数据,请告诉我。

    此致,

    PB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    经过进一步调查,我知道为什么五个主板中的一个没有为电池充电。  

    这是因为 BQ24179没有切换。  首先,我用示波器接入 SW1。 我获得的恒定电压读数约为12伏(输入电源为12.25伏)。 当我点击工作板的 SW1时,我看到切换发生了。  

    其次, 我测量了 Q1 (SW1至 PMID)和 Q4 (SW2至 SYS)之间的二极管电压下降。 第一季度和第四季度的电压下降分别为0.009V 和0.428V。 这表明 Q1 MOSFET 不工作。 因此,BQ24179不会切换并为连接的电池充电。  

    最后,我根据您的经验向您提出的问题是,在 BQ24179中获得非功能性集成 MOSFET 的常见程度如何?  我选择此 IC 的主要原因是它完全集成(即 PowerPath 功能,降压提升功能等)。 我对这款不工作的主板的计划是对主板进行返工,并测试其是否与全新的 BQ24179配合使用。  

    我认为这些信息可能对您和本论坛上的人们有用。  非常感谢你能抽出时间。  

    此致,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    Q1只能看到 VBUS (除非第4季度损坏)。  您是否可能热插拔了 VBUS,振铃超出了 ABS 最大评级,无论是过度射击还是枪击不足?  如果是这样,您可能需要一个输入缓冲器,该缓冲器由一个小的1-2.2欧姆电源电阻器与一个1-2.2uF 电容器并行组成。

    此致,

    杰夫