This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:浪涌电流保护

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073637/lm76003-inrush-current-protection

部件号:LM76003

您好,

在我们当前的设计中,LM76003的电压从48V 降至5V。  TPS26625DRCR 位于(上游)之前,用于防止高浪涌电流(热插拔期间可能发生) 和组装过程中错误施加的反向电压。

根据组件危机,我们在获取  TPS26625DRCR 时遇到问题,并 询问 是否确实需要它。

1.如果我们将反向电压要求搁置一边,我们是否可以使用目前实际可用的部件 来防止高浪涌电流?  

2.该组件甚至需要它吗?  我已经看到其他螺纹暗示只需放置几个电解帽以防止其损坏。 那里的典型值是什么?

 

非常感谢!

此致,

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    很可能您不需要浪涌电流保护;但需要极性反接保护。

    此设备具有软启动功能,旨在减少输入处的大量涌入电流。  事实上  

    设备有一个外部软启动引脚,可用于增加软启动时间并减少

    对系统的“电击”。  如果您需要更多的保护以防止浪涌电流,您可以

    在输入上使用 Al 电解电容器吸收浪涌电流。  您可以使用47uF 到100uF 中的值

    范围或更多。  此外,我还附上了一份应用手册,其中描述了用于输入保护的断路器电路。

    当然,您比我们更了解您的系统要求,因此最好尝试一下  

    确定是否需要任何涌流保护的实际系统,如果需要,最好使用哪种解决方案。  您甚至可以

    希望将 TI EVM 用于此器件,以帮助您进行评估。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../snva717.pdf