This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:电源管理论坛

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073086/tps54394-power-management-forum

部件号:TPS54394

关于此部件的一条线程很有趣,有人说用户布局很差,因为交换机节点使用不同的层连接到感应器。 这是数据表第16页上推荐的(不好)布局。 也许 TI 应该更新该版本,以便为新手提供更好的建议

以下是我参考的线程: (1) TPS54394:电脑控制器中的 SW 信号问题。 输出处的最终波纹太高。 -电源管理论坛-电源管理-TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    感谢您的建议。 我们将很快进行内部检查。

    巴西卢比

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    感谢您的反馈。 当开关节点位于 VIN 和 GND 引脚之间时(如本例所示),有一个特殊的考虑因素。 本 应用手册 (见图7) 建议将 SW 连接路由到输入电容器下面,这些电容器必须放置在靠近 VIN 和 GND 引脚的位置。 这可能是这里最好的选择,我们将在内部讨论有关这方面的数据表更新。 提到的另一种替代方案是使用 vias 将 SW 引脚连接到电感器,类似于数据表所建议的,但由于路由更长,它确实会增加 EMI。 波纹问题可能与电流较高时的布局相关,也可能与输入盖放置相关-我在进行建议的更新后看不到客户的最终反馈。 再次感谢您的反馈,如果您有任何问题,请告诉我们。

    谢谢,
    阿莫尔