This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS28225:MOSFET 驱动器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS28225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073315/tps28225-mosfet-driver

部件号:TPS28225

您好,

你好。 我有一位客户对 TPS28225感兴趣。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我有兴趣了解 TPS28225 MOSFET 驱动器中直通电流的保护方法。

据我所知,直通保护通过感应驾驶员的输出(即驾驶员打开并驾驶 MOSFET 时),防止同一肢体中的两个 MOSFET 同时打开。

在意外情况下,如果低压端 MOSFET 在意外情况下短路(低压端 MOSFET 栅极应关闭),TPS28225是否有办法检测到该情况并防止高压端 MOSFET 打开?

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    感谢您向 E2E 发布您的问题。

    直通保护功能用于根据输入读数阻止输出。 如果是低压侧安全门短路,如果 LI 为低电平,LO 针脚将尝试驱动安全门低电平,但如果 HI 为高电平且 LI 为低电平,设备不会阻止 HO 达到高电平。

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    不幸的是,我仍然感到困惑。 也许让我重新提出我的问题。 我描述的意外事件是,低压侧 MOSFET 由外部短路(而不是栅极电压)短路。 TPS28225是否能够检测到这种情况并防止高端 MOSFET 打开?

    如果我的问题仍然导致专家的回答,我的下一个问题是,是否可以显示/描述 TPS28225中的 LI,LO,HI,HO 引脚是如何连接的? 据我了解,我没有看到 TPS28225中这些引脚的数字。

    希望这能在我所寻找的方面有所帮助。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    很抱歉这里的混乱。 如果发生外部短路,设备将不会阻止高压侧 FET 打开。

    我将通过保护纠正我之前对这场射击的解释。 通过射门保护将防止设备根据 UGATE 和 LGATE 输出读数同时驱动 UGATE 和 LGATE 高电平,以便能够在不通过射门的情况下使用单个 PWM 输入。

    感谢您的澄清和要求提供更多详细信息。

    谢谢,

    丹尼尔·W