This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:LM74670的替代部件,可支持高达400kHz 的操作

Guru**** 2321170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74670-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073238/lm74670-q1-alternate-part-for-lm74670-which-can-support-up-to-400khz-operation

部件号:LM74670-Q1

各位专家:

我正在设计小于40V 的交流至直流整流器。 LM74670-Q1仅支持300Hz 的运行。 但是,我的应用需要350kHz。 是否还有其他类似的部件可以支持更高的频率范围?

此致

维沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维沙尔,

    LM74670-Q1是一款理想的二极管控制器,可提供输入极性反接保护。 此设备还可用于高达300 Hz 的低频交流整流。  本设备 或同一系列中的任何设备都不是为高频率操作而设计的,最高可达350 kHz。

    我想知道您的交流-直流架构,以便我可以将此查询发送 给合适的联系人,他们可以帮助您选择最适合您设计的控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    感谢您的回复。 在我的应用中,Input 是一个振幅高达42V 和350kHz 的正弦波。 我需要将其转换为直流电(与交流至直流电桥整流器相同。 我不想使用肖特基二极管。 因此,请寻找像 LM74670这样的主动桥接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,维沙尔,

    遗憾 的是,对于桥式整流器体系结构,我们没有任何类似 LM74670-Q1的设备/控制器可以校正350kHz 正弦波。