This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41615:上拉和下拉 EN 引脚的电阻值

Guru**** 2815305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073123/tpsm41615-pull-up-and-pull-down-resistor-value-of-en-pin

部件号:TPSM41615
“线程”中讨论的其它部件:TPSM41625

各位专家:

我们的客户有疑问。

--

根据数据表 P.17 7.3.8“输出开/关启用”(EN),它描述了 EN 引脚的内部上拉至 BP5。  

请告诉我们上拉电阻的值。

如果一个下拉电阻器连接在内部的 EN 引脚设备上,请您也告诉我们该值。

--

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    TPSM41625内部有一个100kohm 上拉电阻器,位于 EN 和 BP5之间。 EN 上没有内部下拉电阻器。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    感谢你的回复。

    我将与客户分享您的答案。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知