This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337-N:热产生和波纹电压。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073495/lm337-n-heat-generation-and-ripple-voltage

部件号:LM337-N

我们使用 LM337N 从-15V 生成-8V。
当 LM337N 的负载电流增加并产生热量时,
有些人的输出电压波纹会增加,有些人的输出电压波纹会增加。
-1热导致电压波纹增加的原因是什么?
-2在板上安装 LM337N 之前,我想选择一个不增加波纹的个体
即使它会产生热量。 是否有任何电气特性可用作选择标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         是否仅在负载条件下才观察到波纹?这些装置是否共用相同的电源? 波纹抑制(PSRR)是 LDO 的关键特性。 CADJ (ADJ 引脚和 GND 之间的电容器)和 Cout 对 PSRR 有显著影响。 此外,由于输出中的 ESR 不足,您可能会遇到轻微的稳定性问题 (因此,某些装置显示波纹,而其他装置则不显示波纹)。 输出电容器的值和类型是什么? 如果您能分享您的设置示意图,这将对我们有所帮助。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    只有在负载下才能看到波纹。有一个电源。 我更换了一些电路板并进行了测量。
    除了主板上的负载外,我还连接了一个外部电阻器以加速热量的生成。
    当然,我选择了一个阻抗值,其中 Tj <120 (deg.C)。
    很抱歉,我们无法披露原理图,因为它是客户的电路。
    我了解到当 cout 的 ESR 过低时会出现问题。
    我还了解到,选择零部件是浪费性的,因为条件非常关键。
    感谢你的建议。

    萨托。