This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730:需要 UCC28730上的参考 PSpice 模型电路

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073415/ucc28730-require-reference-pspice-model-circuit-on-ucc28730

部件号:UCC28730
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我正在尝试使用其库中提供的模型模拟 TI PSpice 上的零件 UCC28730  

但无法获得 DRV 信号,HV,VCC,VS 和 CS 引脚的电压水平根据数据表中零件的电气特性定义

 

如果有人能帮助为 UCC28730的运行型号提供一些基本电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,

    感谢您对 UCC28730回扫控制器的关注。

    如果您尝试以开放循环方式运行 UCC28730,并且根据数据表参数对输入应用了各种静态电压,则不会运行 UCC28730。 这些特性通过各种测试模式下的自动测试设备获得。  

    要使设备型号运行,它需要 VS 和 CS 输入端的动态信号,就像在真实电路中一样。  
    您可以开发交互式电压源来模拟这些输入的信号,或者更简单地为控制器构建回扫功率级,或者下载 TI 为 UCC28730预构建的 PSpice 模型: https://www.ti.com/lit/zip/slum527

    观察每构建模型的行为后,您可以更改系统参数以查看行为的变化。

    此致,
    乌尔里希