This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:低 PWM 设置

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073395/tps61165-low-pwm-settings

部件号:TPS61165

嘿,团队,

我有一些关于 TPS61665的问题,TPS61665将驱动16V @ 40mA 最大电流。 LED 由2个并行串组成,5个 LED (VF=3.2V),每个串具有20mA 的传输。 它们需要能够调暗背光 LED。

它们的 PWM 输出为133Hz 的3.3V 电平信号,而不是上述电路中的1.8V 信号。 调光通过 PWM 占空比的调制来改变。

1.此部件是否可以与133Hz 的3.3V 驱动器一起使用

2.如果是,电路拓扑的外观是什么

3.绩效权衡是什么? (噪音/效率等),

其他问题:

  • LED 电流等式中数据表图16中的“d”是什么?
  • 此设备是否有任何模拟工具?
    • 我看到有一个瞬态 pspice 模型

谢谢,

卡梅伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    我认为您正在使用外部 PWM 调光检查配置,如图16所示。 因此,您的问题也是如此

    1可与3.3V,133Hz 一起使用

    2.基本拓扑与图 16,但需要调整电阻值,以使亮度按占空比线性变化。 另请注意 ,如果存在开路情况,请在输出处添加齐纳二极管。 有关更多详细信息,请参阅 AN 和计算工具。

    答:  

    e2e.ti.com/.../8054.slva471.pdf

    工具:在 TPS61165产品主页 https://www.ti.com/product/TPS61165中

    电压水平和频率对性能的影响不会太大。 如果频率较低,只需注意调谐 RC 滤波器
    PIN,这对效率和系统稳定性是不利的。

    附加:1. d 表示 PWM 输入的占空比

             2.是的,模拟工具也可以在主页上找到