This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:如果部件出现故障,建议使用 LDO 电路以防止输入电压直接提供给输出电压?

Guru**** 2505575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073103/lm1084-recommend-ldo-circuit-to-prevent-input-voltage-directly-supply-to-output-voltage-if-part-malfunction

部件号:LM1084

尊敬的先生/女士:

我们计划在的电路设计中使用此部件:LM1084IT-3.3/NOPB

VIN=12V,Vout = 3.3V,Iout = 3A

我能知道电脑控制器是否出现故障,它是否将输入电压提供给电脑控制器输出电压?

如果部件出现故障,是否有任何建议电路可防止输入电压直接向输出电压供电?

此致,
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Keng,

    如果输入被传递到输出,则 LDO 不会调节,并且可能损坏。 如果有理由相信 LDO 在正常运行期间可能会损坏,则可以在 LDO 输出处放置一个大于设定输出电压(3.3V)但低于电源(12V)的齐纳二极管。 当然,更好的方法是确保 LDO 不会首先损坏。  

    此致,

    尼克