This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821- Q1:ESD mm 规格

Guru**** 2815065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073079/buf16821-q1-esd-mm-spec

部件号:BUF16821-Q1

您好,

我知道 AEC-Q1不需要 MM,但我收到了一位客户关于 MM 规格的询问。
TI 是否有 Q1级 MM 规格?
工业等级为“mm:200V”。

Q1是否相同?
如果难以保证规格,则估计值为“正常”。

此致,
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表中的 Q1没有 ESD mm 规格,但额定值应与非 Q1 (200V)类似。

    此致,

    聊斋