This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:与外部脉冲同步

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073228/ucc28070-synchronization-with-external-pulse

部件号:UCC28070

您好,  

  PWM 频率是否与外部脉冲或从 Rt 电阻器获得的内部时钟相同?

此致,

桑卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示,外部脉冲应该是内部 PWM 的两倍。 如果不是这样,开关1和2之间的相移可能不会有180度。 相移错误取决于内部时钟与外部时钟1/2倍的差值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 频率与内部时钟相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有外部同步,则 fPWM =内部时钟。 如果存在外部同步,则 fPWM = 1/2 fSYNC ,只要 fSYNC > FRT  大约+10%。
    没有任何相移错误。 由于逻辑原因,始终为180。