This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23770:如果 PSE 输出电压缓慢上升,则启动不稳定

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073081/tps23770-startup-instabilities-if-the-pse-output-voltage-rises-slowly

部件号:TPS23770
线程中讨论的其它部件:TPS23750

您好,
由于 TPS23750当前缺货,我们正在考虑使用 TPS23770。
这是否是一个经常出现的问题?


“尽管 TPS23770与兼容的 PSE 配合使用,但如果 PSE 输出电压缓慢上升,它可能会出现启动不稳定。”

启动不稳定到底意味着什么? 可以避免这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jana,

    我们的 PD 专家将对此进行研究,并尽快回复您。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jana,  

    TPS23770具有传统的接通电压。 这意味着它将以低于 IEEE802.3标准的电压打开。 如果 PSE 输出电压升得太慢,这可能会导致浪涌阶段出现故障。 由于 PD 无法控制 PSE 输出电压的上升,我们建议使用 TPS23750。  

    如果您购买的部件不符合 IEEE802.3标准,那么这就会带来与其他兼容设备的互操作性风险。 我们不建议这样做,因为 IEEE802.3标准于2002年发布。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)