This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC37322:UCC37322 ENBL 针驱动器。

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC37322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073348/ucc37322-ucc37322-enbl-pin-drive

部件号:UCC37322

当 VDD 为12伏时,推荐使用什么方法驱动启用引脚。 我是否需要特殊的驾驶员? ENBL 销拉杆是否可以更换? 请提供一些示例(如果有)。

IM 计划使用 UCC37322并实施此部分。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UCC37322具有内部拉拔功能,如果保持打开状态,ENBL 将会变得很高。 当 ENBL 处于高位时,设备将被启用。 如果您想使用此引脚禁用驱动程序,则只需使用 MCU 将此引脚拉低,就不需要特殊的驱动程序。

    此致,

    Andy Robles