This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:用于传输 TPS54160A 应用的 VOUT 的最小 VIN

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073100/tps54160a-minimum-vin-to-transfer-vout-of-tps54160a-application

部件号:TPS54160A

VIN 和 Vou 之间的关系如何

例如,我想设计  输出为 6V 的电路。

VIN 最小值为6+(电压参考值0.8)=6.8伏(右侧)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您对设备发出的脱机行为感兴趣。

    您可以通过以下方式来估算6V 调节所需的 VIN:

    6V =输入电压- .410*输出电压- LDCR*输出电压

    LDCR 是输出过滤器电感器的 DCR。

    我还在考虑功率 FET 在最大占空比下的降压,该值接近100%。 这是一个近似值。