This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62060:TPS62060通电

Guru**** 2509465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62060, TPS62811M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073236/tps62060-tps62060-power-up

部件号:TPS62060
“线程: TPS62811M”中讨论的其它部件

您好,

我们在设计中实施了 TPS62060器件。 VIN=3.3V,Vout =1V

通电时,我们看到 apprx.150US 的浪涌电流为2.6A。 但我们的负载电流必须是大约的。 900 mA

有人能帮我们解决这个问题吗?

为什么设备显示如此高的电流?

当我们的电容负载为470uf 时,它会显示2.6A,当我们将电容负载降低到340uf 时,它会显示相同的浪涌电流值。

请就此问题提供支持。

此致,

桑森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samson,

    感谢您的提问。

    您所描述的当前值对于您的申请来说似乎是合理的。

    如果您查看软启动说明中的数据表,您将看到设备试图以250US 的格式提高输出电压。

    一旦达到标称输出电压的1/3,设备将输出尽可能的最大电流,并尝试对电瓶进行充电,以跟随内部参考上升。 (此值受 MOSFET 电流限制的限制,在您的情况下为2.6A)。 您能否确认您的应用程序中是否出现类似的行为?

    我认为主要问题 是输出电容太大。 这将导致  在规定的斜坡时间内提升 VOUT 所需的大量涌入电流。   是否有任何方法可以减少负载?还是由负载定义?

    如果您查看建议的操作条件,TPS62060的最大建议输出电容为22uF。

     作为一般性评论,TPS62060是一款旧设备,我不推荐用于新应用。  

    您可以查看较新的 TPS6281xM, TPS6285x 和 TPS6282x 系列器件,以了解它们是否与您的应用兼容。

    特别是,TPS62811M 可支持高达470uF 的输出电容,并且具有可调的软启动时间,这将有助于大大降低浪涌电流。

    谢谢,

    斯特凡诺