This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:一些问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073210/bq34110-some-issues

部件号:BQ34110
“线程”中讨论的其他部件: GPCCEDVBQSTUDIO

大家好,团队

以下是客户提出的一些问题可能需要您的帮助:

1.蝙蝠和 VEN 硬件设计如下。 客户希望获得采集电压,电流,温度,剩余容量,剩余工作时间。 因此,对于 VEN 引脚,是否正确设置它以启用外部电压? 还是始终向上拉 VEN 引脚?

2.+12中间的 Q3已从开发板的第一个版本中删除,飞线连接(即+12)直接连接到 R53端,并且 BQ34110未配置数据, 也未使用 IIC 直接读取。

可以捕获电压值,即 BAT 点的实际电压;可以捕获电流。 但 RemainingCapacity():0x10/0x11获取剩余电量为0x00 0x00;使用 TimeToEmpty():0x16/0x17获取剩余操作时间,也是 0x00 0x00。

这是为什么?

3.是否有参考演示?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    我不确定我是否理解这些问题。

    当仪表配置为外部分压器时,VEN 引脚将切换以测量蓄电池的电压。 使用 EVM 作为原理图的参考。

    如果他们没有配置任何测量并完成 GPCCEDV 过程,测量将不准确。 我建议 仔细阅读 TRM 和 EVM 用户指南以设置仪表。

    最佳参考是 EVM 文档,用户指南中提供了完整的原理图和布局。 用户指南还会检查所有初始设置要求,如校准和让仪表与 bqStudio 通信。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒