This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3526A:+24V 直流瞬时应用于+5V 参考

Guru**** 2647285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073308/uc3526a-24vdc-applied-momentarily-to-5v-ref

部件号:UC3526A
“线程:ABS”中讨论的其它部件

您好,  

我有一位客户由于封装电源之一布线错误,暂时为+5VREF 应用了+24VDC。 卸下+24VDC 后,设备恢复正常,似乎工作正常。 他们担心该针脚电压过高可能导致潜在故障。 任何见解都将有帮助。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miguel,

    24V 直流是 5V 引脚的巨大过电压事件。  5VREF 为所有内部电路供电。   内部电路 通常没有太大 的过电压边界。  在较新的设备中,像5VREF 这样的引脚上的 ABS MAX 大约为6V 至7V。  因此,我不会信任这台设备,即使它似乎正常工作。  生命已经缩短,完全无法预测失败的时间。

    此致,

    埃里克