您好,我的 LED 驱动器出现了另一个问题。
在 PWM 从低负荷到高负荷循环期间,偶尔会出现一次,我的 LED 驱动 器会短暂地关闭,有时会永久关闭。 以下是事件的顺序:
- PWM 从低占空比变为高占空比
- TPS61199补偿器调整导轨以适应更高的功耗
- 导轨电压过载
- 导轨电压越高,IFB 针脚必须降更多电压才能保持 LED 电流
- LED 亮起时的 IFB 针脚电压达到 FBP (LED 短接)保护跳闸点
- 驾驶员 IC 上的所有 IFB 均关闭。 有时是短暂的,有时是永久性的。
以下是驱动程序暂时关闭的屏幕截图: 
蓝色:升压转换器输出电压
黄色:升压转换器开关节点
绿色:12V 输入电压
紫色:IFB 引脚
这是同一事件,但在某些点放大: 
此图显示了 IFB 引脚轨迹以及变频器输出的上升,并达到足以跳闸 FBP 保护跳闸点的高度。

这幅图似乎显示升压转换器正在进入另一个切换周期,但 FET 突然关闭。 也许是某种程度上当前限制的指示。

另一幅过渡图,以获得良好的衡量标准。

在单独的驱动程序输出事件中,我确保输入 PWM 不是问题。 此故障期间 PWM (绿色)没有变化。

如果激活了 FBP 保护功能,那么它似乎并未真正关闭当前 LED 的“开”时间,而是关闭了随后的 LED“开”时间。 这是不是正确的行为?
迄今为止,我的理论是:
- 一些间歇性噪音与 OVP 针脚(电压反馈)耦合,导致我的 LED 电压轨偶尔过冲。
- 我的补偿太快,补偿器对负载增加反应过度。 (补偿器值为:零= 20kohm / 0.015uF,极= 10pF)
- 补偿器的磁极滤波不足,一些噪音导致补偿器过冲。
感谢您的帮助!