This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:限流相关问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074845/tps27s100-limited-current-related-question

部件号:TPS27S100
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好 E2E 支持团队,

我现在正在研究高端交换机重新设计项目,寻找替代方案来解决“Infineon - AUIPS7081”的生命周期结束问题; 我注意到 TPS27S100(A/B)可能是一个很好的解决方案,但我仍有一些问题需要专家澄清,请参阅以下 DC 电机功率设计原理图:

  • 通常,在电动机移动行为期间将提供3至4 A 电流,但电流在电动机启动时的峰值移动将超过5至6 A (小于10毫秒,假设它是由浪涌电流引起的)。
    • 当电流突然上升时,TPS27S100有何行为? 它是否保持5A 电流?
    • 我的申请是否有任何建议? 我应该将 Ilim 销接地吗? 这种情况下电流限制是多少,即7A?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    感谢您的帮助。

    对于您的问题:

    1.它将在由 RIlim 确定的设定电流限值下夹持电流。 如果电流阈值设置为5A,则电流将保持在5A。

    2.是的,如果需要5-6A 的电流,则将 Ilim 引脚连接到 GND 是一个很好的选项,将电流限制设置为7-13A。  

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,爱知

    谢谢你的回答,这是我所提供的原理图的最后一个问题,它应该在5A 时工作正常,对吗? 我只启用了保护功能,但禁用 了诊断功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    它将以5A 的电流工作,以获得起动浪涌电流。 但是,如果浪涌时间过长,则可能会根据环境温度导致热关闭。 最好在应用中获取 EVM 并进行测试,以确保它能够在不发生热过热的情况下通过初始启动周期。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题,我可以在哪里找到适合或 MTBF 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    您可以参阅 TPS1H100的功能安全文档: https://www.ti.com/lit/fs/slvaej7/slvaej7.pdf 

    这两台设备的适合率应该相同,只要它们具有相同的封装。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否知道该产品在市场上有多少年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    该产品于2014年发布,已进入市场8年。

    此致,

    爱知