This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881的自动模式是否仍然可用?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23882B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075103/tps23881-is-the-automatic-mode-of-tps23881-still-available

部件号:TPS23881
“线程”中讨论的其它部件: TPS23882B

 我的设计中没有 I2C 主设备。 我可以继续使用自主功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nuo,

    TPS23881需要加载 SRAM 才能与 IEEE 兼容。 所需的端口电源是多少? 如果它小于30W,则可以使用 TPS23882B,因为它具有自治模式。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计所需的端口功率为90W。如果我不需要了解 IEEE 兼容性,我是否仍可以使用自动模式  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,如何 获取 TPS23881 固件的访问权?TI 网站显示无法获取该固件。我该怎么办?

    处理您的请求时出错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nuo,

    如果您不关心 IEEE 合规性,则可以将 TPS23881与自主模式配合使用。 请通过 TPS23881产品文件夹请求 FW 访问。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是必须下载固件才能使用 TPS23881,还是在芯片出厂前加载了固件版本 。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nuo,

    芯片的 ROM 代码已无法正常工作。 如我前面所述,如果您想符合 IEEE 标准,则必须加载 SRAM 代码。 请检查 mySecure 文件夹中的 SRAM 代码通报,了解使用 ROM 运行设备而不加载 SRAM 代码的限制。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何访问 mySecure 文件夹并获取 SRAM 代码? 我不知道这种方法,你能直接向我提供  吗。这是困扰我的原因。我尝试登录并使用我的帐户应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nuo,

    我已授予您访问权限。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 FPGA 等 I2C 主机来加载 SRAM 和奇偶校验代码 ,而不是 MCU 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 只要主机具有 I2C,就可以使用它。 谢谢!

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否需要选择 支持 POE 功能的 RJ45变压器?

    而不仅仅是普通变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nuo,

    是的。 您需要获得具有 PoE 额定功率的数据变压器。 谢谢。