This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:断电0mA

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076090/bq35100-power-down-0ma

部件号:BQ35100
“线程: EV2400”中讨论的其它部件

大家好,团队

以下是客户的案例可能需要您的帮助:

客户要求使用一次性锂子电池2字符串。 每次关闭正确的保护板电源后,电流将变为0,必须再次更正才能恢复正常。  这可能是什么原因?

请检查此问题。 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    这种情况的工作模式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    用于次锂离子2字符串36Ah,30 mA 连续放电。 校准主板后,电源将被切断,主板将以1-A 负载连接到电池,上部计算机上的电流无响应,电压无法修正。 需要单击仪表 STSRT 以显示电流,校准电压,如果单击仪表停止,则电流不会响应。

    但是,根据规范,校准后,需要通过单击量表停止来关闭它。 但电压电流在关闭后不会改变。 那么,在放电时可以看到 SOC 吗?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    需要校准仪表以正确读取电压和电流。 您使用什么模式来测量仪? bq35100可以在3种不同的模式(ACC,SOH,EOS)下运行

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    感谢你的帮助!

    它与高级计算机电池管理工作室1.3.110版 EV2400连接。

    是否需要单击"仪表停止"? 仪表在关闭后似乎不起作用。

    [引用 userid="410823" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1076090/bq35100- power down-0mA/3994732#3994732"] bq35100可以在3种不同模式(ACC,SOH,EOS)下运行

    如何配置这3种模式?  设置中似乎只有 EOS,而其他两个则不是。 关于锂离子电池,哪一个是最佳选择?

    以下是 srec 文件:

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    图像显示它处于收集器模式。 有关详细信息,请参见 TRM 中的操作配置 A

    要先读取电压/电流,请发送流量计起动。 读取完成后,发送 gauer_stop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    ~引用 userid="4931" url="/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1076090/bq35100- power -down-0mA/3997920#3997920">读取电压/电流时,首先发送流量计_start。 阅读完毕后,发送 qual_stop [/quot]

    校准后,如果不发送收集停止并继续工作,是否会出现问题?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    校准是一次性要求。

    当无负载时,将发送“压力表停止”以在正常操作中节省功率。