This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:使用 LM3478MA/NOPB 进行设计

Guru**** 2533070 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076051/lm3478-designing-with-lm3478ma-nopb

部件号:LM3478
“线程: LM5155”中讨论的其它部件

大家好,团队
我们正在 其中一个项目中使用 LM3478MA/NOPB 作为 DC-DC 升压转换器。
输入来自标称电压为3.7 V (2.8 V 至4.2 V)的锂离子电池。
所需输出电流约为260mA。
在直流-直流转换器的输出处,大约有8个形状的记忆阀串联。
外形存储阀需要同意电流驱动器。
所以我们像在应用注释 SLAA868中一样制造了恒定的电流吸收器。
外形存储阀的电阻为2.2 - 3欧姆。
因此,任何阀门的压降都是3*0.260=0.78V。
任何时候最多只能运行4个阀门。 使用 FET 将绕过其余阀门,如下图所示。

因此,鼓风机输出所需的最大电压是4个工作阀的电压和 FET 的压降=(4*.78)+(4*[0.55*0.25])=3.67V (在10欧姆感应电阻器上增加感应电阻和限流 FET 的压降, 压降为2.5V)
当只有一个阀门工作时,直流-直流转换  器输出所需的电压为(1*.78)+(7*[0.55*0.25])=1.74V (在感应电阻器和限流 FET 上增加压降,对于10欧姆感应电阻器,压降为2.5V)。
1)。 我的上述计算是否正确? 如果我错了,请纠正我。
2)。 由于直流-直流转换器正在提供恒定电压,因此过电压会跨限流 FET 下降,这对电池供电的设备不是很好。 因此,我可以使用微控制器的 DAC (连接到 FB 引脚和电阻器分配器)调整直流-直流转换器输出的电压吗?
3)。 在上述两种计算中,有时输出所需的电压小于输入电压。 这是否有任何问题?
4)。 IC  LM3478MA/NOPB 是否能够提供250mA 电流? 开关电流与输出电流有何关系?
5)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin 您好,

    很抱歉耽误您的回答。 这在我的通知中有所下滑。  

    请参阅以下我的回答:

    1)是的,您的载荷计算是正确的。 负载间的电压相当于 n*V_VALVE +(8-n)*(Iout *RDS),其中 n 是所用阀门的数量,而 V-VALVE 是阀门间的压降。  

    2)您应该能够调整直流-直流转换器输出的电压。 我认为,更适合您的应用是使用第5.1节: https://www.ti.com/lit/an/slvaej4/slvaej4.pdf?ts=1646064769149&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 中所示的方案

    3)增压拓扑本质上支持这种情况,这种情况称为旁路操作,如果输入高于输出电压,则输出只是输入减去二极管降(对于 LM3478)。

    4) LM3478能够交付此负载。 LM3478是一个控制器,可以提供所需的任何负载,因为它没有任何功率级电流流经控制器。 在这种情况下,我建议使用更新版的控制器,例如 LM5155,它是 LM3478的下一代变体。 流经低压端 MOSFET 的平均电流等同于输入电流。  

    此致,

    理查德