This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV:适用于宽输出电压负载

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3406HV, LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076259/lm3406hv-application-for-wide-output-voltage-load

部件号:LM3406HV
“线程: LM3406”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 支持:

我正在为我的应用寻找可靠的 IC。
输入电压为:48VDC。
输出电压的范围应为:4,5-42VDC,用于不同的输出电流:250mA,350mA,500mA,700mA。
应通过跳线或 DIP 开关实现当前步骤。

我还想在三种情况下使用 DIM 针脚:
-使用 PWM 进行标准调光
-1-10V 调光
- DALI 调光(可选)

所有不同载荷的频率都应保持不变。

我可以使用 LM3406HV 驱动程序,还是应该搜索另一个驱动程序?
我应该考虑使用4层板来获得更好的 EMI 吗?

布局完成后,我可以发送给您进行检查吗?

感谢您的回复
此致
彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    需要检查为设计选择的任何部件的最小开/关时间,以确保其在整个操作范围内都能正常工作。  切换频率也是计算的一部分。  LM3406具有最小接通和断开时间,因此检查您的最低输出电压和最高输出电压将检查它是否工作。

    尽管部件可用性可能是一个问题,但还有其他部件可以解决此问题。

    您希望运行的切换频率是多少?

    0-10调光需要外部电路来调平换档,如果使用远程调光器和低限调光,则提供电流源。  如果从受控源发送0-10V,则不需要当前源。  DALI 还需要 LM3406的接口电路。

    四层板使 EMI 产生环路变得更容易,而不是两层,但生产中有许多两层设计。  您希望达到何种 EMI 级别,FCC A 级或 B 级或其他方面?

    我们也可以检查布局。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin 您好,
    我尝试了理解设计示例1,因为 Ron 我计算了159,85kΩ,但在数据表中,Ron 的值是144kΩ。
    我发现了一些类似的主题:
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/195096/lm3406hv-design-examples
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747841/lm3406hv-q1-calcualtion-on-design-example

    我使用过以下数据:
    VO 中点=(3,9+5*3,9+0.2)=11,8V - DS 中的相同值
    FSW = 500kHz
    VIN = 24V
    VD = 0.5伏
    VSW = 1,5*0.75= 1,125V
    D -根据方程式(3)计算:(VO+Vd)/(Vin - VSW+Vd)
    D = 0.5262
    Ron 根据方程式(92)计算得出。

    我尝试用另一种方法计算 D,但我仍然无法得到144kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    您是否看过数据表第31页第8.7节中的方程式?  注意:切换频率计算将使您接近,在应用程序中测试多个主板后可以进行最终调整。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin 您好,

    是的,我已经查看了数据表第31页上的方程式,我使用了:

    我不知道设计示例1中使用了哪种方程式来计算占空比:

    或者:

    如果我对占空比和 VIN 使用简化的方程式,则最大电压为26,4V (Vin +10%)
    d = 11,8/26,4 = 0,447

    Ron 是144,95kΩ ñ a。 因此,该值非常接近设计示例1:144kΩ 中的计算值。

    我的设计中的计算是否应该使用相同的公式:占空比的简化公式和输入电压基准值,而不是标称值?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    我刚刚经过计算得出 Ron = 155千欧(我使用的 RDSon = 0.37欧姆,这是标称值,我在计算最坏情况下的功耗时将使用0.75欧姆)。  使用数据表中的计算值已经有一段时间了,但我记得 Ron =144 Kohm 的计算结果没有使用设计计算所提供的准确信息1。  您的初始规格中有48V 的 Vin 和各种 Vled,这是您的设计吗?  我只想根据附录公式计算值并使用该值。  它们将随装置的不同而变化,因此测试几个将提供切换频率的设置位置。  如果设计考虑到了所有操作角,则这不是一个关键参数。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin 您好,
    是的,我的初始规格有48V 和各种 Vled。
    对于我的设计,我已经根据附录方程式计算了这些值。
    根据计算,吨数如下:
    -351[纳秒]@Vout min=4,7[瓦]
    -1526[ns]@Vout max =404[v]


    以下是 FSW = 500kHz 和线圈= 1A 的 BOM:

    姓名 价值 软件包 数量
    1. 罗恩 160kΩ 1206. 1206. 1.
    2. L 68uH Ir=1,9A Rdc=110mΩ Ω 1050 1.
    3. Rsns 200mΩ 0.25瓦   1206. 1.
    4. CO 4,7uF 50 V 1206. 2.
    5. Cin 2,2uF 100V 1206. 2.
    6. D 60V 2A 中小型企业 1.

    我将使用更多电阻器设置可变 LED 电流,单位为250,350,500,700,1000mA。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Peter,

    您似乎很愿意尝试这种方法。

    此致,