Other Parts Discussed in Thread: LM3406HV, LM3406
“线程: LM3406”中讨论的其它部件
尊敬的 TI 支持:
我正在为我的应用寻找可靠的 IC。
输入电压为:48VDC。
输出电压的范围应为:4,5-42VDC,用于不同的输出电流:250mA,350mA,500mA,700mA。
应通过跳线或 DIP 开关实现当前步骤。
我还想在三种情况下使用 DIM 针脚:
-使用 PWM 进行标准调光
-1-10V 调光
- DALI 调光(可选)
所有不同载荷的频率都应保持不变。
我可以使用 LM3406HV 驱动程序,还是应该搜索另一个驱动程序?
我应该考虑使用4层板来获得更好的 EMI 吗?
布局完成后,我可以发送给您进行检查吗?
感谢您的回复
此致
彼得