This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039:LM5039软启动电路

Guru**** 2515135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075394/lm5039-lm5039-soft-start-circuit

部件号:LM5039
“线程: 测试LM5027”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们有一个很好的新 DIN LM5039

有一件事需要您的支持!

如果 LM5039的辅助侧参考 SPEC (P25)的参考 SCH (OPA 反馈)
我们是否有软启动电路可供建议?! 谢谢...

e2e.ti.com/.../lm5039.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我稍后会回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞

    我想跟进一下,看看您是否能获得任何反馈,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,郑

    LM5039有一个软启动引脚,可使输出电压逐渐增加。 客户是否要添加另一个软启动电路?

    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞

    是的,客户希望添加另一个软启动电路!!
    关于应用手册2025 LM5039评估板的另一个问题(图7)


    如果我们想消除下图中的红色框!! (因为在测试过程中,如果负载较大(10A),这将更加明显!!)

    在某处修改原理图是否有帮助? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞

    首先,客户仍有空间保留辅助侧的软启动电路。
    此外,还发现了图7的红圈现象!! (过载越多,越明显)
    如果红色圆圈问题有解决方案,则客户不需要软启动回路! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,郑

    在我看来,SS 引脚电压被用于 与 Ramp 进行比较,而 Ramp 忽略了软启动中的 COMP 引脚。 如图7所示。 红色圆圈仅在短时间间隔内存在。 在红色 圆圈间隔后,软启动仍然正常。 我建议您让客户以 红色 圆圈间隔测试脉冲宽度。 如果 脉冲宽度正常,则红色圆圈问题不是由补偿器回路和 SS 针脚引起的。 如果是这样,即使您在补偿器环路中添加了另一个软电路,它也是没有用的。 如果 脉冲宽度 在 红 圈间隔内较大,我认为我们可以考虑在 补偿器环路中使用另一个软启动电路来抑制 红 圈间隔中的电压峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞

    感谢您的反馈!

    另一个问题是,当前客户端使用 LM5039,如果客户端想引用 LM5027的辅助端软启动(随附的规格 p8~P10,如下所示)

     辅助侧软启动 SCH 是否适用于 LM5039? 谢谢

    e2e.ti.com/.../LM5027.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,郑

    您希望平稳启动的关键点是使 Vref 夹具接地,直至 ss 引脚开始升起。  ss 引脚开始上升后,您可以释放 Vref。  我认为此电路适用于 LM5039。 但您需要调整1000pF 容量的参数,以便锁模时间适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰瑞

    除了引用 LM5027规范!! 还有其他信息可供参考吗?!
    (最好使用 OPA 获得反馈!! (如下面的红色框所示)谢谢