This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:6.5-32V 至24V 12.5A 转换器的模拟问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075531/lm5175-q1-simulation-issue-with-6-5-32v-to-24v-12-5a-converter

部件号:LM5175-Q1

大家好,我的团队一直在努力将 LM5175-Q1升压功能集成到我们的设计中。 我们的输入电压范围为6.5 - 32V,峰值电流为12.5 A 时为24V 输出。 我们一直在尝试使用适用于 TI 的 PSpice 模拟此电路,但该电路的行为不符合预期。 QuickStart 工具和 Webbench 都用于组件值和原理图。 Webench 模拟可以按预期工作,但我们需要将其集成到我们的 PSpice 设计中。 选择了合适的 FET 以匹配 Webench 中要求的额定电流和电压。

为了在没有收敛错误的情况下运行模拟,实验中将几个寄生电阻置于电路中,并标记为“RPXX”。 无论输入电压如何,输出都将保持在0伏左右。  LDRV1显示占空比接近100%,而 HDRV1和 LDRV2为0V,而 HDRV2为7.5V。

您是否有任何想法导致此问题? 此外,该芯片的型号是否与最新版本的 TI PSpice 完全兼容? 我们已经用尽了所有可能的解决方案,并尝试了许多组件值和操作模式。 每个结果都相同。

我将附上10 V 和30V (红色) Vin 的模拟文件,示意图和输出图(绿色)。

 e2e.ti.com/.../6574.Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../10Vin.pdf

e2e.ti.com/.../32Vin.pdf

e2e.ti.com/.../Simulation.zip

我感谢您对此提供的任何支持。

谢谢你,

艾登·卡里甘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    感谢您使用 E2E 论坛。

    让我看看这一点。 可能需要几天时间,但将向您发送更新,直到本周结束。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    非常感谢您仔细研究这一点。  

    谢谢你,

    艾登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    我仍在处理这一问题,但至今尚未找到原因。 TI 的 PSpice 中提供的示例起始点作用,但在尝试将其转换为您的设计时,我还看到收敛错误。

    将让您随时了解最新情况。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    我至少很高兴听到你能够在你的结尾重现这一问题

    期待听到您在这方面的发现。

    谢谢你,

    艾登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    同时,我将此事转发给了一位 PSpice 专家,以进行进一步分析并等待反馈。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    只是想登记一下,看看你是否还听到过 PSpice 专家关于这个问题的任何反馈?  

    在我的目标上,仍然没有任何解决办法取得进展。

    谢谢你,

    艾登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    很抱歉,我们目前尚未找到导致此问题的根本原因。

    ~斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    很抱歉耽误你的时间。

    最后,我找到了问题的根本原因。

    您使用了一个电阻器,电阻器的电阻为1兆欧,您将该值赋值为1M。

    不幸的是,PSpice 不区分大小写,因此1M 被解释为1m (= 1毫里)。

    要获得1百万,您需要使用1百万兆。

    所以基本上你在你的赛道上制造了一些短裤。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您再次与我讨论这一问题。 好消息注意到,我们不使用 PSpice 作为我们的主要设计工具 ,而是忽略了这一错误。

    现在没有收敛错误。

    但是,在纠正此问题后,电路仍在提供毫伏范围的输出。 您是否能够看到末端的24V 电流?

    我将在使用15V 输入运行20毫秒后连接输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    在对输出进行修复后,我看到了一个更改,但当我今天重新加载您的设计并进行更新时,它再次卡住,而没有在增压端打开 HDR。

    下周我们将再次探讨这一问题。

    此致,

     斯特凡