This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:状态电阻值

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074928/tps22919-q1-on-state-resistance-value

部件号:TPS22919-Q1

大家好,团队

在  以下情况下,您是否可以共享 TPS22919QDCKRQ1负载开关的“接通电阻值 RDS(on)”:

输出电流= 100mA,输入电压= 3.3V,Tamb = -40°C 至105°C。

此致,

D.梅纳洛奇尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Meenalochini,

    对于这些情况,我们没有这些数据。 我们可以为您运行模拟;但是,这将有大约1个月的时间。 如果可以接受,请提供以下信息:

    VIN 及其差异:(例如 5V +/- 1.5%)

    负载电容:(例如 90 UF 陶瓷)

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kalin Burnside,

    模拟完成后,请共享数据。

    VIN 及其差异:(例如 3.3V +/- 1.5%)

    负载电容:(例如 2.2 UF 陶瓷)

    此致,

    D.梅纳洛奇尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳洛奇尼,

    为了在此处为您提供更新,我们将从设计中运行模拟,现在将与我们的系统/验证团队合作,将这些模拟与基准数据相关联。 鉴于我们星期一有一个国家假期,这可能要到下周末,我们才能为您取得最终结果。

    感谢您在这里的耐心等待。

    此致,
    蒂莫西·洛根  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy,

    感谢您的更新。

    请在模拟结果可用时分享。

    此致,
    D.梅纳洛奇尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅纳洛奇尼,

    设计团队能够在您的 VIN 和装载条件下运行模拟。 以3.3V 运行模拟后,RON 与最大3.6V (数据表)匹配220mΩ Ω。

    此致,
    蒂莫西·洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy,

    感谢您分享信息。

    此致,

    D.梅纳洛奇尼。