This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:卡在连续传导模式(CCM)中

Guru**** 2553320 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076341/bq25700a-stuck-in-continuous-conduction-mode-ccm

部件号:BQ25700A
“线程”中讨论的其它部件: BQ25720

你好!

我们运行的是具有15V 输入且无电池的 BQ25700A,因此输出电压约为6V。

如果我们启动的 BQ25700A 没有任何 I2C 编程,它将在200mA 负载时进入连续传导模式(CCM),在 100mA 负载时返回脉冲频率调制(PFM)。

但是,当我们将 BQ25700A 编程到 I2C 上并应用大约200 mA 时,它会卡在连续传导模式(CCM)中。 我们必须移除耗材才能使其退出此模式。

是否有任何常见的编程错误导致它卡在连续传导模式(CCM)模式中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,托巴斯,

    您可以比较寄存器值以查看与默认值的任何差异。 PWM/PFM 模式没有寄存器。 操作模式取决于输入/输出电压和负载条件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    感谢您的提议。

    结果发现问题与充电器设置无关。

    使用20V 输入时,它会卡住,并在默认充电器 IC 设置下的“继续”模式下振荡。

    此致

    托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摆动可能与布局有关。 请参阅 BQ25720数据表中的布局指南。